结果:找到"立创EDA优化 建议讨论 共同学习 共同进步",相关内容1000条
  • 嘉立创EDA——绘制PCB时能否将“T”型走线也“泪滴”化
  • 立创EDA在绘制PCB过程中,使用泪滴功能,不能将PCB“T”型走线泪滴(如上图标识);每次都要手动自己添加;感觉不方便,希望立创EDA开发大大们看见了能酌情考虑是否优化!(我记得使用AD的时候泪滴是直接把“T”型走线泪滴了的,)
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: EDA 发帖人:老凹山一霸 发帖时间:2024-05-27 08:44:00
  • 关于嘉立创EDA多层板通孔功能建议
  • 目前嘉立创多层板的盲孔与埋孔实际制作起来很困难,虽然专业版eda有了盲孔与埋孔功能,但是对于广大普通设计师来说,这个功能很鸡肋。做吧,太贵。不做吧,通孔每一层都很占地方。现在有一种折中的解决方案,就是在打通孔的时候,在不使用的层,层上的孔附近的这圈铜簿不画出来。没有孔周边的这一圈铜簿,没有使用这个通孔的这层占用就小很多,对于周围很多不用的通孔的地方,可以很大程度上提高布线密度。目前在标准版eda上勉强能画出来,但是过不了drc检查,还达不到日常使用的程度。希望官方在标准版及专业版上添加这个实用的功能
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 嘉eda 通孔 发帖人:CHAIRMEM 发帖时间:2023-09-13 11:36:00
  • 立创EDA完善建议
  • 今天用立创EDA专业版V1.6.26.5525c9画的第二块版。在使用过程中发现几个问题。反馈给开发工程师,希望下版能改进。1.铺铜后元件很难选取,因为铺铜层在最上层。关闭铺铜没有快捷键。要靠鼠标设置太慢!2.多个元件重叠时,不好选取较小的元件。建议用tab可以循环选取(pads里的方法)。如下图,我要选取Q4但每次选取的都是CN2.(先关闭了铺铜)3.铺铜时铺到元件里面了。4.不能对单独的网络设置安全间距,线宽,等规则。建议象pads这样可以对网设置独立的规则。只有了解用户的痛点开发的产品,才能快速成长!希望LCEDA越来越好!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 完善 发帖人:sunny0sun 发帖时间:2022-11-23 09:38:00
  • 边框设置
  • 1.有没有考虑自动生成边框应该从起始点向第一象限延伸(右上),现在是向第四象限(右下),感觉右上比较合理2.边框生成应该再加一个从起始点为中心点自动生成,这样对一些以中心原件为核心的设计应该友好一点
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:丨辉丶丨 发帖时间:2021-12-10 18:31:00
  • 立创EDA建议
  • 建议在数字输入框内加入类似建模软件的自动计算功能如:输入“10+2”自动得出”12“这样会方便很多
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 发帖人:丨辉丶丨 发帖时间:2021-11-20 10:53:00
  • 对于立创EDA的建议
  • 1.建议恢复开源工程保存,因为开源是要经过无数次更改和给大家交流学习的,不能更改和保存怎么叫开源2.如果恢复开源工程保存和修改的话,版权是个问题,建议加强发布审核力度,但不要禁止保存和修改3.自动布线技术算法不太完美,我近期使用总会有一点线失败
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: EDA 发帖人:一个人的回忆 发帖时间:2020-05-18 00:34:00
  • 我强烈反对免费软件,我也不希望LCEDA免费
  • 我认为,世界上所有的物品都有他的价值,只是随着时代的不同其价值有所波动软件作为一种应用广泛的东西,它当然有它的价值,而价值数字是多少是另一码事软件工程师们付出了劳动,付出了心血,他们设计出来的东西,当然是要值钱的,反过来说,一个免费的东西,负责开发它的人心态也会相当不professional,导致它自身的品质下降必须要让产品的开发者意识到,产品是有市场价值的而且,明确的会给他们带来金钱的收益,只有这样团队才会以professional的态度去做事,反过来促进了产品本身的提升在此郑重提出建议:在LCEDA还不算成熟的时候,价格可以稍微低一些,然后等到功能比较完善了,开发团队自己对自己的产品比较...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:齐园2081 发帖时间:2020-04-18 13:44:00
  • 修改工程名字之后,本地工程名字未更新
  • 使用离线版本的eda软件,当采用编辑功能修改工程名字之后,点击保存,但是工程名字并未看到更新,必须注销之后重新登陆,才能看见工程名字更改了
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:科学顽童 发帖时间:2019-10-25 22:20:00
  • 改进立创EDA的建议
  • 个人有个改进立创EDA的建议,就是目前的立创EDA不支持导入彩色图片,只有下图这种导入图片方式.建议添加导入彩色图片对象功能.支持导入彩色图片有以下两个好处.1.就是画异形板方便.可以用实物图进行缩放来画.2.立创EDA无形就多了个抄板的功能.在PADS上是直接支持插入彩色图片对象的哦.立创的效果图:PADS上的效果图:
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 改EDA 发帖人:执着成就梦想 发帖时间:2019-06-04 18:15:00
  • 力创EDA使用bug记录和功能改进建议
  • 力创EDA使用bug记录和功能改进建议,体验了一下,觉得力创EDA这种模式大有前途,同时希望更加改进,提高工作效率
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 力EDA bug 改 发帖人:飞奔的乌龟 发帖时间:2019-05-29 09:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: